欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:高精度 手动测角仪 单轴型 交叉滚子导轨型滑台底面或顶面安装时,对安装部表面的精度是否有要求?

提问时间:2021-09-03

3141 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

有要求。安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。平面度的参考标准:10μm以内。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜