欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴机器人配套的再生装置型号是什么?在什么情况下需要使用?

提问时间:2026-11-13

2371 浏览

全部回答(1个)

再生装置的型号为EXRS-RGT,但此装置仅适用于RSH4/5及RSF4或以上的型号,在行程大于700mm且垂直使用时才必须配置。作用是用来吸收下降时产生的大电流。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜