欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号NB1-63 3P D50 6KA(R)小型断路器,型号中的各字母含义是什么

提问时间:2026-11-13

4031 浏览

全部回答(1个)

NB1-63 3P D50 :NB1-63是系列代号;3P级数;D动力保护;50电流安培数,6KA 分段能力,(R)符合ROHS

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜