欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FLUKE-561CH是否除了红外测温功能以外,还自带一个探头可以伸到模具内部进行接触式测温? 以及另选探头80PK-27和80PJ-1与FLUKE-561CH也可以配套使用?

提问时间:2026-11-13

2470 浏览

全部回答(1个)

是的,带一个标配探头80pk-11。 接k型热电偶,80PK-27可以配套使用,80PJ-1不可以配套使用。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜