欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
压力开关
压力开关ISE30A-01-D用NPN怎么接线?
问:压力开关ISE30A-01-D用NPN怎么接线?
工厂自动化零件
压力开关
SMC
用法/操作
提问时间:2026-11-13
3960
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
OUT1为NPN输出,两根线都需要接
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
型号66800-04,三爪夹头其中66800-04A和66800-04有什么区别? 66800-04有什么附件,是正爪和反爪各附带三个么?66800-04是否带扳手?
下一问题:
真空吸笔 394 【白光】取放凹槽内放石英玻璃 尺寸φ4mm 厚度1mm 该真空吸笔是否适用?如果偏大是否有其他产品推荐
猜你想搜
指示灯的型号MMSL-12D-R接线怎么选择?
压力开关C6097A0210,压力范围是多少?
绝对压力基准的压力开关有吗?
开关MMSL-8D-G后端接线插片处的宽度和厚度
C-UWUAN138-B,这款产品的3D与2D不符 外形尺寸图中L1尺寸,3D尺寸是86,2D尺寸是99
有带IP65保护机构的压力开关吗?