欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HG-C1100系列位移传感器的窗口幅宽希望变窄点,但是无法调整。是否可以解决?

提问时间:2021-09-03

6428 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用HG-C1100的窗口比较模式时,1_SL和2_SL的间隔变成窗口幅宽。窗口幅宽必须为应差(HYS)的2倍以上。(2_SL - 1_SL ≥ HYS × 2)无法设定不满2倍的值。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜