欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:高度卡尺在使用时如何避免应手轮用力不当导致的底座上翘?

提问时间:2021-09-03

2390 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

当移动手轮接触被测物后,如果用力过大会导致底座上翘,产生较大误差。为准确设置,在量块表面来回往复地移动划线器头,慢慢向下移动滑块。正确的设置方法是,移动到表面边缘,能感觉恰好能触摸到划线器。使用前,也有必要确保托盘表面和高度卡尺底座基准面没有灰尘或毛刺。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜