欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:球头柱塞BPCT4安装侧的螺纹孔倒角应该留多少?

提问时间:2026-11-13

2257 浏览

全部回答(1个)

无效螺纹部分没有严格的参数管控,一般倒角留1mm避开即可,最大不会超过1.5mm。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜