欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:垫圈型号:13PGAV-05 使用温度是多少?是否可耐200°C

提问时间:2026-11-13

1784 浏览

全部回答(1个)

目前没有材料可以耐温200度。13PGAP一般在150度

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜