欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C-MYJP50-200配套挡块型号能否用STMY50-90?

提问时间:2026-11-13

1973 浏览

全部回答(1个)

C-MYJP和MYJP产品,装挡块那一部分的螺纹是不一样的,比如MYJP可以配STMY的挡块,C-MYJP一定要配C-STMY的挡块,STMY的螺纹和C-STMY的螺纹是不一样的,不可以混着用。

发表时间: 2026-11-13

有用

上一问题: C-MGCE2和C-MGCEN2区别
下一问题: DBTM6-19-10的抗拉强度

猜你想搜