欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HGH15CA2R320ZBPII的端距是多少?

提问时间:2026-11-13

3355 浏览

全部回答(1个)

端距是40。 虽然通过公式计算下来端距是10,但小于目录35页标注的最小端距20(默认标准端距就是最小端距),所以要少做一个孔,两边端距分别增加30。如需指定两边端距必须是10,需要邮件过来向厂家特殊定制,并告知有破孔的风险。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜