欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MXL同步带为什么材质不一样夹角不一样,FA目录P941页,橡胶的40°,聚氨酯的60°。

提问时间:2026-11-13

3151 浏览

全部回答(1个)

都可以使用,如果频繁正反转的可以优先推荐客户聚氨酯的,角度比较大,咬合比较紧,如果没有正反转都可以,使用时没有问题的。

发表时间: 2026-11-13

有用

上一问题: MSWT6破坏强度确认。
下一问题: NA6901-XL带密封圈吗

猜你想搜