欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:虎力堆高车的以下尺寸,型号分别是WS-25和WS-50 1.下面两个黄色杆伸出来的距离; 2.下面两个黄色杆的间距: 3.下面两个黄色杆的宽度和厚度分别是多少 4.下面两个黄色杆离地面的距离是多少 5.黑色的叉子部分伸出来的长度 6.黑色的叉子部分的间距 7.黑色的叉子部分的厚度和宽度

提问时间:2026-11-13

2013 浏览

全部回答(1个)

1.下面两个黄色杆伸出来的距离;支腿长度800mm 2.下面两个黄色杆的间距:外宽480 内宽380MM 3.下面两个黄色杆的宽度和厚度分别是多少 单支腿宽度50mm 厚度50MM 4.下面两个黄色杆离地面的距离是多少 70mm 5.黑色的叉子部分伸出来的长度 WS25:800 WS50:1000 6.黑色的叉子部分的间距:外宽150-690可调 7.黑色的叉子部分的厚度和宽度 厚度35mm 单货叉宽度75mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜