欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:PSFJ12-113的有效硬化层硬度再往内部,硬度是多少,想要自己做二次加工。

提问时间:2026-11-13

2475 浏览

全部回答(1个)

该型号硬度层0.7以上,实际产品可能更厚 一般打孔的孔径在外径的1/2以内是可以打得动的,如果大于外径的1/2,我司的做法是先退火再打孔。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜