欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:销钉LPCJC6-P12-B15-R3其中锥角30° 的角度公差是多少?

提问时间:2026-09-02

3222 浏览

全部回答(1个)

LPCJC6-P12-B15-R3角度公差一般为公差±1°,主要看锥度的尺寸长度:≤10都为±1度,10~50精度为30分。

发表时间: 2026-09-02

有用

猜你想搜