欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
扭矩铰链
HHPTFB8旋转角度是多少?
问:HHPTFB8旋转角度是多少?
工厂自动化零件
扭矩铰链
米思米 MISUMI
角度
提问时间:2026-11-13
2650
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
270度
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
HFGSS,假如最大长度-5mm时指定100N,那最小长度+5mm时,变化率126%,反作用力是126N还是226N?
下一问题:
HPU-120拉手能承受多大的负载?
猜你想搜
CLDMY6-25-S把手能提起来旋转角度吗?
经济型蝶形铰链C-SHPSNAN8的旋转角度是180°吗?
在旋转式夹紧油缸MK系列的目录中,90°±10°的旋转角度和不旋转精度(±0.7°〜1.4°)是什么意思?
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
产品LCL80无视限位的情况下旋转角度是多少?
限位开关SHL-Q2255上面的轮子部位,角度是否可调?比如是否可以旋转90°?