欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:选择Nord Lock(洛帝牢) 防松动垫圈时,有何注意事项?

提问时间:2021-09-03

4677 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.2片为一组使用,不可和其它垫圈一起使用;2.防松垫圈可反复使用;更换至其它场所使用时,请使用润滑油;3.耐热上限:400℃以下。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜