欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:角磨机配套的电池和充电器型号是多少?

提问时间:2026-11-13

9495 浏览

全部回答(1个)

可以搭配18V的电池套装,现在销售的型号:1600A001B5。规格是18V,4.0安时。包含两块电池一个充电器。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜