提问时间:2023-09-15
3614 浏览
全部回答(1个)
针对步进电机振动明显,一般可能有以下的原因和对策,仅供参考。 1.步进电机速度过低,振动会比较明显,尤其是速度低于20r/min,建议可以提升速度。如果已知要用过底的运行速度,建议选型时可以选择加减速机型; 2.可能和设备共振,建议可以适当降低速度或者提升速度,避开这个速度区间; 3.使用角度细分功能,但是该功能主要作用是使得行走更平滑,对于改善明显的振动效果不是很明显,可以尝试使用该功能。
发表时间: 2026-11-13
有用