欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:导向轴镀硬铬材质表面硬度为HV750,约为HRC硬度62,为何用洛氏硬度计无法测量出来?

提问时间:2023-09-15

4546 浏览

全部回答(1个)

由于导向轴镀铬层的膜厚只有3-5μm左右,由于洛氏硬度仪本身的原理,测量时会打穿镀膜层,导致检测到的是轴材质的表面硬度;该镀膜层需要用维氏0.05kg・f以下的硬度计去检测才能测出镀层硬度。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜