欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
氮气弹簧配管用接头
氮气弹簧配管接头LSCN-S-S-M8-M-M8需要其他辅助措施进行密封吗?
问:氮气弹簧配管接头LSCN-S-S-M8-M-M8需要其他辅助措施进行密封吗?
冲压模具用零件
氮气弹簧配管用接头
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2023-09-15
1671
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
氮气弹簧配管接头LSCN-S-S-M8-M-M8不需要其他辅助密封措施,产品本身带有密封垫
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
米思米MISUMI 经济型 热缩管氟橡胶 耐高温200℃ MTUBE 收缩温度是多少?
下一问题:
磁铁型号NHXCC12对应的是哪个厚度的产品?
猜你想搜
9220-M8-20是什么产品,9220-M8-20和9220-M5-20区别
氮气弹簧用紧凑型配管接头是否适用于米思米所有氮气弹簧?
M8连接器是如何接线的?
菲尼克斯M8,M12连接器 主要标准有哪些?
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?
M8-8K3P-B-3是PNP的还是NPN的?