欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:是否可以通过空气卡盘(MH系列)自动开关检测“手指完全打开”,“工件夹住”和“手指完全关闭”的位置?

提问时间:2021-09-03

2148 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

空气夹头磁铁(活塞部件)的操作行程较长,并且满足操作手指之间足够的行程差等条件时,这是可能的。但是,检测到一个位置的一个开关。请注意,设置为检测工件夹紧的开关通常在夹紧工件的内径时保持完全打开,而在夹紧工件的外径时完全闭合时保持打开。请在实际机器上进行测试后考虑,并在顺序方面采取措施。在这种情况下,请参阅Web目录中每个系列所描述的“自动开关设置示例和安装位置设置方法”。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜