欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:并排使用8个光纤传感器FX-501,是否可以使用通信方式将信号输入给PLC或上位机?

提问时间:2021-09-03

2503 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以使用通信单元SC-GU1-485,使用485通信的方式将传感器的ON/OFF信号上传,该方式最多将16台并排安装的光纤放大器的信号上传。并且此种方式还可以设定传感器基准值,显示入光量等。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜