欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆形磁铁HXNN10-5,100℃是磁性是多少呢?超过60会出现什么现象呢?生锈吗?

提问时间:2023-12-01

1687 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

这个型号耐热温度是60℃如果超出这个使用温度磁力会减弱,但是具体磁性多少没有办法知道,没有做过这方面的测试,建议选择耐热温度高的产品。这个是容易生锈的。

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜