欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HTLA40S5M150-E-12和HTLA40S5M150-E-16同步轮齿数是多少,宽度是15吗?型号最后12,16是什么含义?

提问时间:2024-01-15

2252 浏览

全部回答(1个)

HTLA40S5M150-E-12 和 HTLA40S5M150-E-16都是40齿,公称宽度15mm,型号最后是轴孔的尺寸,前者孔径Φ12,后者孔径Φ16。

发表时间: 2024-01-15

有用

猜你想搜