欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:充电式起子电钻型号:DF332DZ配套电池的型号是什么?

提问时间:2024-01-19

2153 浏览

全部回答(1个)

该型号的充电式起子电钻是裸机,可配套的锂电池型号:BL1021B(2.0Ah)或 BL1041B(4.0Ah)

发表时间: 2024-01-19

有用

猜你想搜