欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问这个线性滑轨SRRH15024和28抽出来可以承重多大?

提问时间:2024-01-19

2715 浏览

全部回答(1个)

一组SRRH15024可承重657N,一组SRRH15028可承重608N,均为一组两个同时使用时的最大承重。

发表时间: 2024-01-19

有用

猜你想搜