欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NSK轴承7900CTYNSULP5和7900CTYNSULP4有啥区别呀?,那个精度高些呢?

提问时间:2024-01-22

1936 浏览

全部回答(1个)

精度不同,一个是P5一个是P4,P4精度高,精度按照从差到高是0级 6级 5级 4级 2级

发表时间: 2024-01-22

有用

上一问题: PPPS30怎么安装?

猜你想搜