欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:IEEE(1284)半间距固定长线束型号:IHSK-P-50-2 和IHSK-P-50-3的区别是什么?

提问时间:2024-01-22

3160 浏览

全部回答(1个)

这两个型号只是电缆长度不同,型号最后一项的数字表示电缆长度,一个是2米,一个是3米,其他规格均相同。

发表时间: 2024-01-22

有用

猜你想搜