输送机SVKA-100-300-25-TA220-IM-5-H-B的电容上有四个...
问:输送机SVKA-100-300-25-TA220-IM-5-H-B的电容上有四个引脚,应该如何接线?
工厂自动化零件
输送机
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2024-01-24
2072
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
以电容的长边为基准,红线和白线各接一侧,电源线接在和红线同一侧的另外一个引脚上
发表时间: 2024-01-24
有用
上一问题:
回转气缸型号:RTM-20X180-L-C2-SG2是否附带感应开关?
下一问题:
旋转滑台RS-147-1如何调整和固定?
猜你想搜
输送机CVGP-120-575-25-TA220-IM-50-D-A电机蓝线怎么接?
输送机型号:SVKB-200-490-6-TA220-SCM-15-H-A配套的电容型号是多少?
输送机SVKA-100-1100-6-TA220-SCM-50-D-C型材螺母不够用 螺母型号确认, 需要M5。
输送机怎么接线?
输送机的电机怎么接线?
输送机型号CVSMA-60-1500-6-TA220-IM-18-H-A请问内部电机与皮带滚轮的连接方式以及皮带轮的具体样式