欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SSECB16-430,上面需要配两个滑块,怎么选购,那么我可以单独买一个滑块吗,知道了

提问时间:2024-01-26

3344 浏览

全部回答(1个)

该导轨型号属于滑块超长型系列,只有1个滑块,无法配置2个滑块,且由于滑块与滑轨配套,为了确保径向间隙与精度,因此滑块与滑轨不单独销售。如果实在需要2个滑块,建议用SSECB16-110这个型号多购买一根导轨,将其滑块拆下使用。

发表时间: 2024-01-26

有用

猜你想搜