欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆线螺旋弹簧型号:DHD3-13-40的最大压缩量是多少?

提问时间:2024-01-29

1981 浏览

全部回答(1个)

该型号弹簧可以从自由高度40mm压缩到24mm,所以最大压缩量是16mm。

发表时间: 2024-01-29

有用

猜你想搜