欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MGP系列气缸有没有中间行程?

提问时间:2021-09-03

2565 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

一般的中间行程是通过在下一个较高行程的主体中插入垫片来处理的。可根据MGP的内径以1mm或5mm的增量指定行程。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜