铝合金型材/支架
产品介绍
工业自动化设备的骨架材料,通过标准配件实现快速组装与拆卸。材质轻巧且强度高,表面经阳极氧化处理,美观防腐,广泛用于机架、防护罩和工作台的灵活搭建。
品牌优选
实用案例
No.000806使用铝合金型材的自由滚轮输送机
本案例"使用铝合金型材的自由滚轮输送机",可使用各种选配件。通过变更输送机滚轮轴扣的安装方向,可对应3种轴径可通过变更轴径,变更滚轮直径输送机滚轮轴扣采用树脂材质,因此不适用于传送重物该案例中假定了需变更滚轮间距,因此使用了后装锁紧螺帽。滚轮间距固定时,为了提高组装性,可使用长螺帽进行定位输送机支脚选择了可调节角度的产品,以便设置自走斜度自走斜度需根据实机测试确定。用途· 传送或暂时储备空容器· 简易、维护性高的重力输送机 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007711使用工厂型材的移动作业台
本案例"使用工厂型材的移动作业台",安装收纳盒的移动式作业台。除抽屉外,在作业台下方留有带导向型材的置物空间在工厂型材标准组件(台车)上增加零件而构成
。用途· 可收纳工具等的移动式作业台IDEA NOTE 使用工厂型材,简化收纳盒的安装使用工厂型材构成收纳盒,可直接安装线性滑轨 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007714键盘、鼠标收纳式支架
本案例"键盘、鼠标收纳式支架",纵型收纳式支架。为了便于插入滑台中,采用锥型导向零件需考虑键盘和鼠标的接线
。用途· 纵向收纳键盘、鼠标的支架· 无法水平收纳时进行纵向收纳IDEA NOTE1 收纳式支架将支架90°旋转并滑动,可纵向收纳键盘设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007597圆柱形工件支架
本案例"圆柱形工件支架",能够保持直径不同的圆柱形工件的机构。导向轴和润滑油导向轴组合起来的导轨构造配合工件可变化尺寸决定V金属块可活动范围
。目的・动作· 为了保持不同直径的圆柱形工件,将夹紧部位变为可活动式的工件夹具IDEA NOTE1 通过压花螺母容易固定通过使用压花螺母,不使用工具也容易固定的结构IDEA NOTE2 结合工件可以改变夹紧部位的形状通过将夹紧部位设定为别的零件,使阶段变换变得容易 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007633使用铝合金型材的紧凑型皮带输送机
本案例"使用铝合金型材的紧凑型皮带输送机",使用□40铝合金型材的简易坚固结构。可使用铝合金型材,将附件安装在侧面的2列槽中
。用途· 用于安装在装置之间等用途的省空间型皮带输送机IDEA NOTE1 防止损伤在铝合金型材的端面进行倒角加工,以免损伤平皮带IDEA NOTE2 皮带张力调节机构使用弹簧拉伸旋转轴,从而调整皮带张力皮带拉伸时弹簧拉力会变弱,可通过改变支柱的安装位置恢复弹簧力 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007566台式螺丝拧紧机器
本案例"台式螺丝拧紧机器",使用单轴机器人的台式螺丝拧紧机器。目的・动作· 适用于电机・电子零件的组装工序IDEA NOTE1 确认螺丝的浮动以及有无通过带气动气缸的接触式数字型传感器确认螺丝的浮动及有无设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
铝型材的材质分类,各自的特点是什么?
米思米的铝型材主要使用各种6系铝合金材料来制作。比如HFS型使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,是日本国内通常使用的材质,刚性强,耐久性好。NFS(NEFS)型使用A6063S-T5材质,是中国...
铝合金型材HFS6-3030-150这个规格的配的端盖是什么型号?
可以配HFC30A6-B和HFC30A6-S,这两个型材端盖的尺寸规格是一样的,只是颜色不同,前者为黑色,后者为浅灰色。
HFS8-4040铝型材两头的螺纹孔尺寸是否可以自由指定?
铝型材两端的螺纹孔尺寸不可以自由指定,是按照标准追加工的尺寸规定去制作的,具体的螺纹孔大小请参考如下型材商品电子目录的内容:
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/...
铝型材的材质分类及特点?
H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。代表型号HFS6-3030-1000N系列使用A6063S-T5 材质,中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩...
HFS8系列铝型材,能用欧标经济型铝材的配件么?
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用。
HFS8-4040铝型材两头的螺纹孔尺寸是否可以自由指定?
不可以自由指定,按照标准追加工的大小去做,具体的螺纹孔大小参考以下链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2229.pdf
资料下载
技术文章
磁性支架的特点与使用方法
磁性支架这是利用磁力固定千分表、测试仪表等各种测量仪器的支架。只要是磁铁能够吸附的对象,就能够轻松固定。不仅可用于平面,还可安装于曲面。利用强力的磁力,可实现稳定固定,从而实现高精度测量。另外,磁性支架有时也会称为磁性底座。有时也会仅将磁性部分称为次性底座或磁性台。 各部位名称与主要功能· 支臂(支柱)被安装在磁铁上。· 可利用磁铁的ON/OFF切换开关切换是否有吸附。· 千分表、测试仪表等各种测量仪器固定在支臂的测量仪器安装部位上。· 带有微动调整功能的机构可对所安装的测量仪器等进行位置微调。 磁性支架的种类除了开头列举的一般类型的磁力支架外,有些型号具有自由设定支臂(柔性)功能以及微动调整功能等。 1. 柔性支臂2. 带微动调整功能磁铁的安装方法1. 将ON/OFF切换开关设为OFF。2. 放在希望安装磁铁的位置,并让吸附面与该位置相接触。3. 将ON/OFF切换开关设为ON。 测量仪器的安装方法(固定测量仪器的支撑杆)1. 拧松测量仪器安装孔的固定螺丝。2. 将测量仪器的支撑杆插入到测量仪器安装孔中。 3. 拧紧测量仪器安装孔的固定螺丝。 测量仪器的安装方法(挂耳固定)1. 用螺丝将测量仪器的挂耳固定在磁性支架的支臂上。2. 拧紧固定螺丝。 测量仪器的安装方法(燕尾槽固定)当测量仪器与磁性支架的测量仪器安装部位带有燕尾槽时,可利用燕尾槽进行固定。1. 将磁性支架的测量仪器安装部位燕尾槽与测量仪器嵌合在一起。2. 拧紧测量仪器安装部位的固定螺丝。 要点如下!· 请确认希望安装的测量仪器的安装方法与磁性支架的安装方法是否匹配。· 当希望利用支撑杆安装时,请确认支撑杆的直径与磁性支架的对应直径。需要注意的是,像“6~8”这样以范围进行标注时,其含义与“6/8”这样列举多个数值时不同,即使看上去相类似,也可能会出现直径无法匹配的情况。· 当希望利用挂耳安装时,请确认后盖上是否有挂耳。· 当希望利用燕尾槽安装时,请确认是否有燕尾槽。
实验用支架的种类与特点
· 实验用支架· 系统支架· H型、平台型支架 实验用支架 用于固定实验器具的支架。特点· 可通过添加管件和十字夹组装出与使用环境相匹配的支架。 增设用部件十字夹用于固定支架支柱和固定实验器具用的夹子。夹子用于固定、保持玻璃器具等。底座固定块用于将系统支架固定在实验台上。 【注意事项】当化学药剂液体附着在支架构成部件上时,请用抹布等擦拭干净。 系统支架 用于固定蒸馏装置、反应萃取装置、分馏装置等。特点· 设计简单且强度高,根据管材的添加和组装方式,可以组合成单支架或是加宽的双联型。 要点如下!· 请根据要安装的玻璃器皿、设备大小及形状,相应选择支架尺寸(宽度×进深×高度)(mm)。 H型、平台型支架 用于固定搅拌器、移液器等的检查辅助器具、实验用支架。 特点· 可用于安装玻璃器具、设备、移液器、小型搅拌机等。 要点如下!· 请确认固定对象器具的形状及大小,然后相应选择台面形状、支柱长度等。 要点如下!实验用支架· 请根据使用场所相应选择材质。
使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点
框架组装式脚手架 通过搭建框架、踏脚板、斜拉杆的组合,可用于各种不同高度及用途的脚手架。特点· 斜拉杆有大约20种,可分别支持不同的搭建框架与踏脚板。· 通常会在搭建框架的最下方插入千斤顶底座,并可进行脚部微调。 · 踏脚板的基本型为宽500mm(半宽型为240mm)×长1829mm,,作为了便于调整长度,还有长610mm、长914mm、长1219mm、长1524mm等多种型号。 米思米推荐商品:脚踏板NNS商品型号:NNS-302 · 除了搭建框架、踏脚板、斜拉杆、千斤顶底座4种配件外,基本型还可与楼梯框架及扶手类等多种不同配件组合使用,从而搭建出具有高安全性与便利性的脚手架。 关于基础型号的搭建框架· 长度包括610mm、914mm、1219mm三种,高度统一为1700mm。· 调整框架高度为490mm、914mm、1219mm、1524mm。 (长度为610mm、914mm、1219mm)· 尺寸可分为英制尺寸、公制尺寸两类,尺寸略有差异,互不兼容,在追加购买时请注意这一点。· 搭建框架有20种,踏脚板有10种左右,可从中按需选择并任意组合,从而满足各种不同高度的需求。 要点如下!· 请确认是英制尺寸还是公制尺寸。· 请确认尺寸(高度、长度)。· 请确认是否需要楼梯框架及扶手板、扶手中杆。补充: 安装时基本上无需使用工具。 但是,根据具体配件的不同,也经常会使用棘轮扳手等。