过滤器/减压阀/润滑器
产品介绍
俗称气动三联件,用于净化压缩空气。过滤器滤除水分杂质,减压阀稳定系统压力,润滑器为后端执行件提供雾化润滑油,共同保障气动系统的稳定运行与元件寿命。
品牌优选
实用案例
No.007542润滑油涂抹机
本案例"润滑油涂抹机",使用单轴机器人的润滑油涂抹机。通过两台单轴机器人的组合,简化机构零件实现紧密的润滑油涂抹机器
。目的・动作· 适用于将粘贴以及液体涂抹自动化后的机壳组装工程IDEA NOTE对应多品种通过使用可以调整位置的按压结构以及单轴机器人对应多个品种设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
调压阀ITV1050-522BS 接线怎么接?
可以参考以下原厂资料,电源的4PIN对应茶、白、青、黑四根线,其他具体可以参考链接中指示说明
http://www.smcworld.com/assets/manual/ja-jp/files/ITV_P-J.pdf
过滤器能过滤最小杂质是多少?
过滤器的进度是40目(16um),不适合过滤10um使用。
W1000-6-W-F1-A6WB3W上部的调节阀塑料帽怎么拆?
先把气压调节旋钮往上抬起来,再逆时针拧调节旋钮下面那个薄型塑料螺帽,就可以拆卸。
黄铜过滤器型号15001032过滤精度是多少?
可以过滤精度为40目。
空气过滤器是否可以更换滤芯?
SFD200的滤芯为SFD-EL200,SFD100的滤芯,中国SMC在咨询日本SMC中
最大压力0.7Mpa,最大流量的情况下新品初始压降0.03Mpa。根据使用的情况滤芯内会有过滤的杂质,增加压降。
VSFU-2-66这款 真空过滤器配套的滤芯型号是多少?
滤芯型号:VSFU-2-E
技术文章
润滑脂、润滑膏的种类与优点
· 润滑脂· 锂基润滑脂· 硅基润滑脂· 底盘润滑脂· 含钼锂基润滑脂· 耐热、耐寒用硅基润滑脂润滑脂用于润滑轴承、齿轮、滑动部件等。优点· 滴落、飞溅较少。此外,还能够防止异物混入。适用于需要频繁加油润滑的部位或难以加油润滑的部位。可在广泛的温度范围内使用,并可用于防水和长期存放。此外,由于含有增稠剂,对润滑面的附着力更强,耐载荷能力比润滑油更高。被广泛应用于从轻工业到机械旋转部件以及轴承等各种用途。NLGI 稠度(材料硬度)编号作为一般表示润滑脂硬度的数值,是利用基于混合稠度的NLGI稠度编号进行分类。NLGI No.混合稠度状态No.00400~430半流动状No.0355~385极软No.1310~340软No.2265~295中期No.3220~250较硬底盘润滑脂优点· 用于车辆底盘周边的加油润滑点。· 耐水性、润滑性优秀且价格低廉。· 由于其含有水分,因此使用环境温度极限为80℃。锂基润滑脂优点· 用于工业设备的旋转、滑动部位。· 耐水性、耐热性、润滑性优秀。可使用于全场景,适用范围广泛。· 最高可用环境温度为130℃。含钼锂基润滑脂优点· 适用于球窝接头等承受较大负荷、产生摩擦磨损的部位。· 适用于易于发生烧结的严酷润滑位置。· 耐摩擦、耐磨损性尤为优秀,而且也具备耐水性和耐热性。· 最高可用环境温度为150℃。要点如下!· 请确认使用位置的各种条件。 · 机械种类 ·速度 ·载荷 ·环境温度 ·供油方法· 请根据用途相应选择型号(种类)和容量(g、ml)。硅基润滑脂这种润滑脂具有较宽的使用温度范围、优秀的氧化稳定性和耐水性。优点· 普通润滑用硅基润滑脂在氧化稳定性以及温度特性、耐水性方面优于普通石油基润滑脂,且其适用范围广泛,高温润滑用硅基润滑脂甚至可在200℃以上的高温环境下使用。· 不易发生热致变色。· 稠度(材料硬度)稳定,在低温下也不会发生硬化。小知识 关于润滑油与润滑脂的区分使用由于油是液体,具有流动性,所以在加油润滑时会渗透到零件的细微部位。但是另一方面,油可能会在短时间内漏出。与此相对,润滑脂是半固态且流动性低,所以从零件外部涂抹无法让其到达需要润滑的部位。因此,除非事先涂在润滑部位,否则无法发挥出任何润滑效果,但由于润滑脂能够停留在润滑部位,可以获得长期的润滑性能和耐水性。【注意事项】请存放在避免阳光直射的阴凉干燥场所。极难发生硬化、氧化、挥发、油分分离,一次涂布即可长期使用。耐热、耐寒用硅基润滑脂优点· 用于电机、泵、风扇等的润滑。· 用于各种轴承、阀门、齿轮等的润滑。· 在高温和低温下均表现出极其稳定的润滑性。要点如下!· 请确认使用温度范围(℃)。· 请根据用途相应选择型号、容量(g)。· 用于轻润滑用途。 (用于塑料部分等无需承力的部位。) ※参考:重润滑用(用于大型机械运行的场所。)
润滑油的种类与优点
· 机油· 压缩机用机油· 机械用机油· 主轴用机油· 电锯用机油· 2冲程发动机用机油· 涡轮用机油 机油粘度适合于各种设备,可应用于各种用途的润滑油。优点· 作为能够高效率润滑机械齿轮等零件的润滑剂而广泛使用的润滑油。关于粘度ISO VGISO Vg是国际标准中定义的粘度等级,后面的数字代表粘度指数。数值越高则油越粘稠,数值越低则油越稀、粘度越低。【注意事项】请勿将不同的润滑油混合使用。电锯用机油粘度 ISO VG100优点· 能够牢固地附着在高热的电锯条或链锯上并相应提供润滑能力。压缩机用机油粘度 ISO VG68优点· 用于0.5HP~15HP的往复式压缩机。这是常规的液压油。2冲程发动机用机油粘度 ISO VG68优点· 这是割灌机、割草机和链锯的2冲程发动机专用油。也是用于制造混合汽油的油。机械用机油粘度 ISO VG46优点· 可用于原本使用120机油的部位。是一种适用于手动润滑型的中等负荷和低转速场景的通用润滑油。涡轮用机油粘度 ISO VG32优点· 可用于原本使用90涡轮机油的部位。广泛用作液压油、高速旋转部分的润滑油。主轴用机油粘度ISO VG10/VG22优点· 可用于原本使用150主轴机油的部位。用于负载相对较轻的高速旋转轴承。要点如下!· 请根据要使用的机械所指定的粘度,相应选择润滑油年度(ISO VG)。· 请确认容量(L)。· 请确认对象机型的状况、使用温度,并选择与其相匹配的润滑脂。 -5℃~+70℃…底盘机油(1号) -25℃~+120℃…锂基润滑脂(2号) -25℃~+120℃(承受荷载或负荷的位置)…二硫化钼润滑脂(2号) -20℃~+200℃…尿素润滑脂(2号) -20℃~+200℃(用于金属以外的素材)…硅基润滑脂(2号) 确认润滑脂的硬度 1号(较软) 2号(普通)
抗烧结润滑剂的类型与优点
抗烧结润滑剂防止金属之间的磨损、烧结,并防止发生腐蚀。毛刷刷涂型喷雾型棒型便于携带运输,可轻松涂布。管型装在管中,经济性更佳。用于存在生锈、腐蚀、烧结、磨损问题位置的组装和维护。优点· 高性能润滑剂中含有的微金属粉末可防止金属之间相互磨损、烧结,从而能够更容易拧紧、拆卸螺纹接头。它还能够长时间保护零件免受恶劣环境(生锈、高压、高温、水蚀、金属间腐蚀、化学品)的影响。小知识 什么是烧结是指金属之间因为相互摩擦而导致其中一部分相互粘连在一起,无法活动。局部性的烧结通常称为粘连。要点如下!· 请确认使用温度范围(℃)。· 请根据用途相应选择形状类型。 (有喷雾型、用刷子涂布的液体型和棒型。)· 请根据用途相应选择容量(g)、颜色。· 请确认必要的抗烧结材料的种类。 (镍合金或不锈钢、钛等)