测量工具 产品介绍 包含游标卡尺、千分尺、百分表及量块等,用于检测零件的尺寸、形位公差及精度。是制造和检测过程中保障加工尺寸符合设计要求、实行质量控制的核心工具。
测量工具
品牌优选
亲和测定(shinwasokutei)[日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
亲和测定(shinwasokutei)[日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
史丹利(STANLEY) [美国]
代表商品
实用案例
No.000781激光测量仪
本案例"激光测量仪",可使用高精度XY滑台进行精密测量检查。通过在传感头上安装手动滑台,实现轻松调整工件板厚变更时,可使用手动滑台调整测量量程的变更工件的凹凸高低差部高度:需要1.0[mm]±10[μm]的零件精度,因此采用高精度XY滑台。用途· 使用激光位移计连续检查多个规定点 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 10:54:28 2263
No.007709使用旋转滑台的角度测量仪
本案例"使用旋转滑台的角度测量仪",使用旋转滑台和摄像头的简易角度测量仪。将支柱配置在左侧,确保右侧的作业空间 。用途· 测量工件PCD上孔的角度IDEA NOTE1 使用旋转滑台进行确认并非将旋转滑台用作角度变化装置,而是用其确认移动量设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 11:52:01 2671
No.000202深度计
本案例"深度计",适合工件形状的专用深度计。使用弹簧,设置可根据中心值上下移动的构造,测量公差的上下跳动。为了去除深度计套筒的深度基准面上附着的异物,在上方Master的上表面追加加工较浅的十字槽。已将上方Master的孔加工为2段以提高加工性(仅对需要精度的长度部分进行精密加工)。目的・动作· 将深度计固定在Master上,对准千分表的0点,测量工件孔尺寸。· 使用弹簧,设置可根据中心值上下移动的构造,测量公差的上下跳动。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1417
常见问题
513-471-10E对应的磁力表座是哪个?
可以选择安装杆为φ6的磁性表座,对应商品的分类页链接如下https://www.misumi.com.cn/vona2/fs_processing/T0300000000/T0318000000/T0318010000/
C-MGCEN与C-MGCBN有什么区别?
这两个型号均为磁力扣, 但是它们的安装方式有所不同。 C-MGCEN是垂直固定型,磁力扣的安装面与吸附面是垂直的。 C-MGCBN是平行固定型,磁力扣的安装面与吸附面是平行的。 具体信息...
513-471-10E对应的磁力表座是哪个?
可以选择安装杆为φ6的磁性表座,链接如下https://www.misumi.com.cn/vona2/fs_processing/T0300000000/T0318000000/T0318010000/
C-MGCEN与C-MGCBN有什么区别?
两个商品同为磁力扣, 但是两个商品的安装方法有所不同,C-MGCEN系列商品通过调节母端位置可以做到无痕固定, 但是C-MGCBN系列如果需要达到相同效果需要嵌入加工。
通止规的精度等级
通:0µm 止:+18µm 若要求按照4124-12C的公差来,是无法替代,需要定制。
万用表FLUKE-289/FVF和FLUKE-289/CN有什么区别?
FLUKE-289/CN 和 FLUKE-289/FVF两个型号的差别在于,FVF是带软件的套装,该软件可将数据转换成直观的图形和表格,让用户轻松制作专业报告,对应一些配件有所不同,两者线上都有售...
资料下载
NC加工必备基础知识
NC加工必备基础知识 本书将详细解释使用NC程序进行NC加工的基础知识,模拟体验在NC加工设备上从企划口袋加工到创建和执行NC程序的整个过程。
探知设备设计的关键'切削加工'!
探知设备设计的关键'切削加工'! 是否有过这样的经历,从制造现场收到这个图纸无法加工的反馈,工作无法顺利进行?本书将传达设计中需要掌握的要点的精髓。
一起来模拟体验切削加工!(前篇)
一起来模拟体验切削加工!(前篇) 许多设计师可能认为切削加工全都是由机器完成的,但实际上有许多重要的工作是由人手完成的。通过尽可能理解切削加工的整个过程,可以借此找到重新审视非必要的加工设计,从而降低设计成本。
技术文章
千分表的种类与优点、注意事项
 千分表是安装在测量夹具、各种精密设备上使用的对比测量仪器。优点·  可将千分表安装在支架上,对工厂现场加工出的零部件进行比较测量。使用例当测量是否属于厚度公差测量,测量A工件时对准“0”位。再测量A′时得到尺寸之差。其差值为比较值。有时还会使用极限指针,如果差值在这一范围内则OK。  小知识  什么是对比测量仪当某种物品的尺寸已经确定时,这种量具可用于测量与规定的尺寸之间有多少误差。这种量具只能测量与基准值之间的误差而无法测量绝对值。【注意事项】 · 千分表无法单独使用。 · 必须使用支架。 · 请勿注油。 · 请在条件妥当的环境中进行测量。 · 严禁改造。关于千分表支架 »要点如下!· 请确认测量范围(mm)。· 请确认最小显示(刻度值)(mm)、刻度规格、精度。· 请确认行程(mm)。请确认需要有挂耳的型号还是无挂耳的型号。安装在支架上时,必须确认需要安装何种类型。 测试指示器(杠杆千分表)可用于刻度盘式无法完成测量的狭窄场所等的对比测量仪。优点·  可测量狭窄位置、深处的平行度及平面度。  测试指示器的类型立式   从正面查看刻度,测量探头前后移动的型号。 卧式   从正面查看刻度,测量探头左右移动的型号。垂直型   刻度位于上方的型号。倾斜型   为了易于读取刻度,让刻度面保持倾斜的型号。 测量探头的长度因测试指示器的种类而异。使用不同长度的测量探头可能会导致测量结果出现误差,所以请使用种类相匹配的测量探头。【注意事项】 测试指示器的测量探头顶在测量面上时如果不垂直,则会产生误差。安装时,应确保测量探头顶在测量面上时的如图所示角度θ尽可能小。 要点如下!  · 请确认测量范围(mm)。   · 请确认最小显示(刻度值)(mm)、刻度规格、精度。   · 请根据用途相应选择测量探头长度(mm)。 
2023.02.09 10:29:51 6549
秒表、计时器的种类与优点
 秒表这是用于测量经过时间的秒表。优点·         这是一款易于使用的标准秒表。测量功能用于包括田径运动在内的所有体育运动的时间测量。<总(TOTAL)时间> 是从起点到终点的时间。 <分段(SPLIT)时间> 是从起点到终点的中间经过时间。 用于田径比赛等诸多体育运动。 <单圈(LAP)时间> 是从起点到终点的区间经过时间。 用于希望查看配速分布和每圈时间的赛车运动等体育运动。 <跑圈> 测量并显示从按下“LAP/SPLIT”按钮时开始计算的区间经过时间。 便于进行重视单圈时间的时间测量。 工业用秒表优点·         工业用秒表是以十进制单位进行测量而不是以通常的小时、分钟和秒为单位,因此使其更易于用于制造现场的过程控制和研究机构中的计算。可用于计算每分钟产能等场合。工业用十进制测量DM(Decimal Minute)= 十进制分钟单位。 1/10DM=1/1000分钟 1DM=1/100分钟 100DM=1分钟 600DM=6分钟 6000DM=60分钟要点如下!· 请确认可测量项目。    · 单圈时间    · 分段时间    · 时间差等 
2023.02.27 17:13:41 4298
计数器的种类与优点
 数字式计数器内置于生产线、设备等中,用于累计计数。    优点·         计算机械设备的有效运行次数并显示生产数量。 模拟式计数器优点·         主要用于对往复运动、旋转运动进行计数。手柄每45°往复运动一次,计数值增加1。要点如下!· 请确认计数位数。   · 请确认安装尺寸。   · 请确认每分钟的最大计数速度(转/分钟)。 手按式计数器优点·         通过放置多台带底座型并同时使用,可以同时进行不同的数量确认。·         带底座型也有带固定孔的型号。可利用沉头螺钉固定在板上使用。要点如下!· 请根据用途选择手持型或带底座型。   要点如下!计数器· 请确认计数位数。   · 请确认输入电源(V)。   · 请根据使用目的相应选择是仅使用计数,还是使用带预设功能(输出信号)的型号。 
2023.02.27 16:00:14 2025