输送机 产品介绍 利用传送带、滚筒或链条连续移动物料的成套物流输送设备。具有输送量大、速度可调且易于实现自动化控制的特点,是组装线、包装线及物流分拣系统的核心纽带。
输送机
品牌优选
实用案例
No.007575 2列平皮带输送机
本案例"2列平皮带输送机",使用2根平皮带的托盘搬运用输送机。托盘搬运用的简易输送机 。目的・动作· 自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机IDEA NOTE1 简易的输送机构造采用铝合金框的简易的平皮带输送机 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2023.10.30 03:00:18 20709
No.007703平顶链输送机
本案例"平顶链输送机",使用平顶链实现高通用性的输送机。使用顶板链、平板等设计高通用性的输送机 。用途· 通过马达旋转传送工件· 工件也可使用其它输送机及排出装置等供给、排出(也可拾放) IDEA NOTE 传送板的选用通过使用平顶链,可以防止工件被粘上油,或工件的碰伤设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2023.10.30 03:00:18 28664
No.007664倍速链条输送机
本案例"倍速链条输送机",可使用几倍于链条速度的速度传送工件。驱动轴的带轮间距定位使用轴环而非台阶式,成本更低 。用途· 后一工序的传送速度比前一工序的传送速度快,因此使用本输送机调整速度 IDEA NOTE 使用倍速链条的输送机可将链条变更成倍速链条,以链条速度的约2.5倍传输工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 09:20:55 9628
No.007740输送机传送装置
本案例"输送机传送装置",可使用开闭宽度调整组件调整宽度。设计成可根据金属板滑轨出口调整拾放机构位置的状态 。用途· 使用链条输送机传送小型工件后,转移至其它装置IDEA NOTE 易于调整滑轨宽度通过使用开闭宽度调整组件和在驱动轴中使用滚珠导向轴,可根据工件调整滑轨宽度设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 15:46:46 3350
No.007771工件反转机构
本案例"工件反转机构",使用L型输送机的90°旋转机构。反转部的钢珠滚轮在反转前后保持同一高度 。用途· 90°旋转工件以切换上表面的机构· 假定作业面为上表面· 输送机保持倾斜,工件在自重作用下进行传送· 需另行使用检测工件到达及逆行的传感器IDEA NOTE1 使用L型输送机的90°旋转机构使用在底面和侧面设置有钢珠滚轮的L型输送机,进行工件的传入传出及90°反转 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 10:26:41 2881
No.007525简单的平皮带输送机
本案例"简单的平皮带输送机",减少零件数的简易构造。电机轴和带轮直接连接的地方,电机底座侧的固定孔放大,组装时通过减轻对于轴的负荷来中心的校准 。目的・动作· 减少零件数量的简易的平传送带输送机IDEA NOTE1 减少零件数量通过直接连接电机和带轮减少零件数量IDEA NOTE2 张力结构利用导向轴、金属块、螺丝的3点伸展张力的结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 15:01:13 3423
常见问题
输送机的速度一般是多少?
具体速度根据所选择齿轮头减速比不同而变化,具体可以参照齿轮头减速比与皮带速度之间的对照表,国内使用频率为50Hz。网址链接如下: https://www.misumi.com.cn/linked/archive/e...
输送机SVKA-100-300-25-TA220-IM-5-H-B的电容上有四个引脚,应该如何接线?
以电容的长边为基准,红线和白线各接一侧,电源线接在和红线同一侧的另外一个引脚上
输送机上的感应马达是什么意思,我想让它随时停下来,这个感应马达可以实现吗?
感应马达就是一般的AC定速马达,速度固定的,只能通过电源on/off来控制启停,不通电时则停止转动,通电后直接旋转。
5系列用 槽型反转支架型号:HBLFSN5配套的螺丝螺栓型号是什么?
可以选择带螺栓螺帽的套件型号,HBLFSN5-SET配备钢制的螺栓螺帽,HBLFSN5-SST配备不锈钢型的螺栓螺帽。
输送机的速度一般是多少?
可以参照目录链接https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=1041中输送机的皮带速度,国内使用频率为50Hz。
资料下载
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送)
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送) 本书主要介绍机构运行姿态对电机负载扭矩的影响以及电机容量不足时的解决对策。对同步带输送机使用时的注意点和探讨事项也进行了阐述。
立刻提高输送速度!探讨危险速度
立刻提高输送速度!探讨危险速度 本书主要介绍机械设计相关的振动问题和解决方案。关注滚珠丝杠的危险速度(危险回转数),一起探讨如果想立刻提高输送速度时有哪些注意事项。
变更输送姿态时的注意点
变更输送姿态时的注意点 本书主要介绍使用滚珠丝杠的输送装置在运行中输送姿态发生变化时、或者由于装置改造等导致搬运姿态变更时的注意事项,并通过实际案例进行解说。
技术文章
米思米经济型输送机:以高性价比助力制造业提质增效
在工业自动化快速发展的今天,企业对输送设备的性价比、功能多样性及交付效率提出了更高要求。米思米推出的经济型输送机系列,以“低价格、多品类、省时间”为核心优势,精准契合市场需求,为制造业企业提供更灵活、更经济的解决方案。一、价格优势显著,降本增效立竿见影米思米经济型输送机通过优化设计与生产流程,大幅降低了制造成本。以平皮带头部驱动机型为例,标准型号E-CVSE-500-2120-60-SCM-30-H20-G的售价为22,592.10元/台,而经济型价格仅为4,722.08元/台,相当于标准品价格的2.1折。对于中小企业而言,单台设备最高可节省17,870元,显著缓解了设备采购的资金压力。 经济型产品的低价并非以牺牲品质为代价。米思米通过精简非核心功能、采用模块化设计,在满足基础性能需求的前提下实现成本控制。例如,部分机型取消冗余配置,聚焦于核心传动结构,既保证了运行的稳定性,又避免了资源浪费。 二、品类丰富多元,精准匹配应用场景为满足不同行业、不同场景的细分需求,米思米经济型输送机推出了多款特色机型,覆盖从基础搬运到精密作业的多样化场景。 1. 背光型输送机:提升检测效率针对需要异物检测或视觉定位的场景,背光型机型在皮带底面配置平行面光源,通过均匀的LED照明提升检测精度。代表型号E-CVBTA-100-1000-90-100-25-SCM-30-K9-G-H适用于电子元件、食品包装等对洁净度要求较高的行业。 2. 带横肋型输送机:灵活应对复杂搬运 横肋高度可调节的设计,使其能够稳定承载小型工件或在倾斜输送时防止物料滑落。例如,型号E-CVDSA-200-1000-42-30-25-SCM-25-H20-G适用于汽车零部件组装线或仓储物流中的坡道搬运场景。 3. 马达内置型输送机:优化空间利用率将电机集成于机身内部,减少设备整体占位面积,尤其适合治具托盘、精密仪器等需要紧凑布局的生产线。型号E-CVGTE-330-1435-60-SCM-30-H-G以小巧结构实现高效输送,为车间空间规划提供更多灵活性。三、高效交付服务,缩短生产准备周期时间成本是制造业竞争的关键因素之一。米思米通过本土化生产与供应链优化,将经济型输送机的交付周期缩短至最快9天发货,大幅提升了设备到厂的时效性。同时,参数标准化简化选型流程,经济型产品统一采用220V额定电压,用户无需在选型时手动调整电源参数。四、深耕行业需求,推动制造业可持续发展米思米经济型产品线的开发逻辑,始终围绕中国制造业的痛点展开。在“降本增效”成为行业共识的背景下,经济型输送机通过高性价比与功能实用性,为企业提供了从传统人工搬运向自动化升级的平滑过渡方案。除了输送机,米思米FA经济型产品系列,还涵盖了直线电机模组、电动夹爪、滚珠丝杠、直线轴承、同步带轮、直线导轨、导向轴、模组、拖链、联轴器等品类齐全的工业自动化组件。与标准品相比,该系列产品平均价格低至5折,但依然延续了米思米一贯的精密制造标准,确保长期使用的可靠性。 米思米经济型输送机精准定位市场需求,在成本、功能与效率之间找到平衡点。无论是初创企业的小规模试产,还是成熟企业的规模化扩展,该系列产品都能以高适配性成为生产环节的可靠伙伴。未来,米思米将继续以用户需求为导向,通过技术创新与本土化服务,助力中国制造业实现高质量发展。※本文中产品价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米官网 https://www.misumi.com.cn/
2025.02.12 14:36:02 1319
滚筒输送机的种类与选型方法
滚筒输送机的种类与选型方法材质的种类材质特点钢材标准型,廉价。坚固耐用,可选尺寸众多。不锈钢适合用于水产业等需要与水接触的场所,以及需要保持洁净度的场所。铝其自重比其他滚筒输送机更轻,易于携带,是物流运输等行业的理想选择。树脂自重比铝滚筒输送机更轻,且防锈。当希望避免划伤输送对象物品时,适合选用此类产品。滚筒输送机的类型类型特点直线辊道                                                                                   也可提供能够轻松完成滚筒输送机拆装的插入式滚筒。曲线辊道曲线输送机上使用了锥形滚筒,可以使输送对象更顺畅地流动。 搭接用于分支或合流的装置。抬起用于确保通道畅通,让人员能够顺利进出另一侧。支脚安装例无脚轮时                                    带脚轮时将多台输送机连接在一起使用时 滚筒输送机的选型方法                                                                                       滚筒宽度选择根据输送对象的外形尺寸选择滚筒宽度。1.一般情况下,当没有曲线辊道而只有直线辊道时,最佳滚筒宽度为输送对象底面宽度+50mm以上。 2.当使用托盘或以类似方式装运货物时,即使滚筒宽度小于输送对象的底面宽度,只要输送对象不会与机架相接触,同样也可使用。3.请确认输送对象的流动方向。即使是同一种输送对象,沿长度方向流动与沿宽度方向流动时,所需的滚筒宽度也是不同的。在搭建生产线时,有时也会出于便于操作考虑而改变输送对象的流动方向。请务必在简图上以箭头注明输送方向。 滚筒间距与支脚间距的选择1.滚筒间距取决于输送对象的底面长度与质量。间距选择应确保始终有4根(3个间距)以上的滚筒支撑输送对象。 并且每1根滚筒的受力应低于允许载荷。2.支脚间距应根据输送机承受的载荷相应选择。将输送对象质量换算为每m的载荷后,应低于允许载荷。(对于90°曲线辊道,请务必进行3点支撑。)※输送机的连接部分也应安装支脚。 推荐的滚筒间距确保始终有4根滚筒(3个间距)支撑输送对象,可以让输送更加顺畅。有3个以上间距支撑输送对象移动过程中,所连接的滚筒变为3根、4根、3根……考虑到经济型,通常根据这个计算决定间距。     输送机长度的选择1. 当使用铝制或树脂制便携式输送机时,取决于易于操作的长度以及输送机产品的重量(kg=自重)。2. 标准长度会因机型而异,通常是去除曲线部分,按照  计算3. 尾数部分采用非标准长度的输送机。    自走坡度选择重力输送机(无动力滚筒)中最为重要的,是自走坡度的确定方法。如果选择了错误的自走坡度,可能会出现输送对象无法自走,或是速度过快,可能会对生产及作业造成不利影响。 1. 自走坡度取决于输送对象的底面状态、材质、重量等。2. 右表中是常见的自走坡度,安装后难以更改坡度时,或输送对象的底面状态特殊时,请与制造商联系商洽。在选择自走坡度时,建议先进行测试。  
2024.03.27 16:49:36 3923
滚轮输送机的特点
 滚轮输送机                                                                                                                                                 用于输送纸板箱或是托盘装运的轻型货物的输送机。 特点· 可根据输送对象配置2列、3列……使用。· 宽滚轮(20mm宽度)不会划伤纸板箱的底面。· 可用于输送底面有凸起的货物。· 也有重载型滚轮。· 还可作为滚轮导向条(侧放)使用。 由此可以营造出使用时能够轻松安装、使用后能够轻松复原的环境。由于其轻便易用,因此也可以用作货架或库存输送机,从而提高工作效率。要点如下!· 请确认输送对象的大小、质量。· 请确认滚轮宽度(W)(mm)。可在输送对象物品宽度的70%~80%之间进行选择。· 请确认滚轮间距(P)(mm)。选型时,请确保输送对象能够始终被4个以上的滚轮支撑。· 请确认支架负载。  
2024.03.29 17:14:07 2215