欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:不锈钢蝶形铰链·钢制蝶形铰链(圆孔)安装时一定要购买蝶形铰链用螺帽吗?

提问时间:2021-09-03

2546 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

安装在一般结构的情况下推荐的螺帽不是一定必要的,可以使用螺丝配套用的单独小型螺帽固定,但是安装在面板的情况下,因为一般面板都会比较薄,螺丝无法锁紧固定,所以需要螺帽作为固定件支撑。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜