欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,能否指定X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件为近点信号?

提问时间:2021-09-03

2555 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,如果将基本单元的X000~X007指定为输入信号,那么通过中断处理停止。 在指定了X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件时,受到输入常数以及顺控程序的扫描周期的影响,原点位置的偏差可能变大。 指定X010以后的输入继电器为近点信号时,适用输入滤波器(10ms)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜