欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E5□C(E5AC/E5EC/E5CC/E5DC)温控器如何初始化?

提问时间:2021-09-03

6965 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以通过面板进行初始化设定,步骤如下:第一步:在运行菜单中按空白+循环键3s以上,进入保护菜单,将ICPt 设成0(出厂设置是1);再按空白+循环键1s退到运行菜单;第二步:在运行菜单中按空白键3s以上进入初始菜单,按循环键切换到AMOV,再按向下键切换到-169;第三步:此时会自动进入高级功能菜单,进入后,第一项就是初始化选项 InIt(默认为OFF)将其置ON等回复到OFF即自动完成初始化了;初始化之后的参数将回到出厂设置。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜