欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用千分表DICS之前有什么注意事项吗?

提问时间:2021-09-03

2406 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用百分表之前,要进行认真检查,以免在测量中收到损伤或产生不必要的误差。1)检查外观:表蒙玻璃是否破裂或脱落;后盖封的是否严密,否则灰尘和湿气就会侵入表内,使内部零件产生锈蚀;测量头、测量杆、轴套等是否有锈蚀的地方;表盘、指针是否松脱等。2)检查灵敏性:轻轻推动和放松测量杆时,检查测量杆在轴套内的移动是否平稳、灵活、有无卡住或跳动现象;主指针与表盘有无摩擦现象;主指针的摆动是否平稳等。3)稳定性检查:百分表处于自由状态时,主指针位于从零线开始反时针方向的60°~90°之间,推动并放松测量杆,检查主指针是否回到原位。如果不能回到原位,说明表的稳定性不好,就不要使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜