欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:千分表GT1453 对应的钨钢表头是否有型号推荐?

提问时间:2026-11-13

1848 浏览

全部回答(1个)

千分表本身自带的是2mm的。 推荐表头型号如下: ¢0.4mm硬质合金球头测针的订货号GT4-3344 ¢2mm硬质合金球头测针的订货号GT4-3322

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜