欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何选择适用于CUJ/CU/CUK系列的磁性开关?

提问时间:2021-09-03

2034 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

需要根据条件选择:1.安装形式,此款只对应直接装配形式;2.确认负载电压:DC,AC以及电压的大小;3.开关接点:有接点或无接点;4.2线式或3线式开关;5.是否需要耐水性;6.是否需要诊断指示;7.导线长度:0.5或1或2或5M。根据实际情况确认后,从目录中选择开关。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜