欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:为了选择CU系列气缸商品、想知道不同内径的输出值。

提问时间:2021-09-03

2153 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

气缸的理论输出的计算方式:输出(N)=受压面积(mm2)×使用压力(MPa)。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 如何进行弹簧选型?

猜你想搜