欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:国产XB2,XB5,XB6,XB7系列按钮触点的额定绝缘电压是多少?

提问时间:2021-09-03

2443 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XB2额定绝缘电压是:380VXB5额定绝缘电压是:600VXB6额定绝缘电压是:250VXB7额定绝缘电压是:250V

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜