欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XB2B金属系列按钮触点的额定工作电流?【外部】

提问时间:2021-09-03

4761 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XB2B: AC-15, 240VAC 时 Ie=3A DC-13, 250VDC 时 Ie=0.27A AC-1, 220VAC 时 Ie=10A

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜