欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DRSW系列平台梯脚部可伸缩调节的高度是多少?

提问时间:2021-09-03

4412 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款有两个型号,DRSW-1000c最大调整高度为31cm,DRSW-1200c最大调整高度为23cm,可以根据您的需求来选择适合的型号。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜