欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XCT这款平台梯有什么特点吗?

提问时间:2021-09-03

3721 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XCT这款产品拥有200kg的超高标准可承受重量,可称为平台梯系列的“大力水手;40cm超宽天板;天板下特质的伸缩装置不用弯腰即可完成脚部折叠收纳;四脚可伸缩,可精确到6mm自由调节高度,轻松应对高低不平的作业场地。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜