欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ESSENTIAL POWER电源在安装空间上是否有要求?

提问时间:2021-09-03

2270 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

为了确保拥有足够冷却对流,设备上方预留 50mm 的空间,下方预留 18cm 空间。设备与一侧的其他设备保持 10mm 的距离。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜