欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:F3SJ-A安全光幕系列能否提供1个选型实例?

提问时间:2021-09-03

2329 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

F3SJ-A安全光幕系列选型案例如下:选型要求:检测距离1m,保护高度500-600mm,NPN输出,最小检测物体为直径70mm以上物体,需要3m延长线,输出接PLC输入点;推荐型号: F3SJ-A0570N55+ F39-JC3A。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜